This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8805EVM:在 DRV8805的帮助下,混合步进电机在行驶过程中正在加热

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8805
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1082450/drv8805evm-hybrid-stepper-motor-is-heating-up-while-driving-with-the-help-of-drv8805

部件号:DRV8805EVM
“线程:DRV8805”中讨论的其它部件

我们已经了解了 DRV8805 EVM 板的先前问题,根据更新的建议,我们已将混合电机绕组连接到

OUT1:A+;OUT3:A-

OUT2:B+;OUT4:B-

Comm (两者):VCLAMP

我们的电动机的工作电流为12V 直流至24 VDC,消耗的电流最大为2A。

在10分钟内,我的马达和 IC 将加热,并在 nFault 高-低之间切换。

请建议解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这是在 EVM 上还是在自己的电路板上?  测试期间的环境温度是多少?  自动恢复故障的指示是热保护。  改进这一点的唯一方法是在主板或外部散热器中使用更多铜。   

    如果是自己的主板,您是否确保主板底部的 PowerPAD 焊接到 PCB 上?

    此致,

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这在 EVM 板上完成,环境温度为20摄氏度,自动恢复板在加热后每10秒仍会进入热保护模式一次。

    请建议解决方案。

    此致,

    海明吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您似乎正在用电机推动 IC 的极限。  唯一的解决方法是外部散热。  您可以尝试在封装顶部添加散热器吗?

    此致,

    瑞安