请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8805EVM “线程:DRV8805”中讨论的其它部件
我们已经了解了 DRV8805 EVM 板的先前问题,根据更新的建议,我们已将混合电机绕组连接到
OUT1:A+;OUT3:A-
OUT2:B+;OUT4:B-
Comm (两者):VCLAMP
我们的电动机的工作电流为12V 直流至24 VDC,消耗的电流最大为2A。
在10分钟内,我的马达和 IC 将加热,并在 nFault 高-低之间切换。
请建议解决方案。