“线程”中讨论的其它部件: DRV8837, DRV8210P
你好,团队
数据表提到,在 VCC = 3.3V 时,VIH (输入逻辑高压)的范围为1.45V 至5.5V。
这是打字吗? VIH 是否应该小于3.3V (即电源电压)?
此致,
北之高桥
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
詹姆斯
很抱歉,我不理解 VIH 和 VIL。
例如,您能否说出在 VIH 和 VIL 方面 DRV8212P 和 DRV8837的区别。 DRV8837的 VIH 和 VIL 在 VCC 上待装。
如果是 VCC=3.3V 和 DRV8212P,请让我理解正确。
VIH 需要在1.45V 至3.3V 范围内,以便设备可以解释逻辑高。
Vil 需要范围从0伏到0.4伏,以便设备可以解释逻辑低电压。
此致,
北之高桥
DRV8837的 VIH 和 VIL 取决于 VCC 电压。 对于 DRV8837,逻辑针脚电压必须小于0.25 *VCC (保证逻辑低),大于0.5 *VCC (保证逻辑高)。 对于 VCC = 3.3V,输入引脚的电压必须在0 V 至0.825 V 之间(逻辑低),而1.65 V 至3.3 V 之间(逻辑高)。
DRV8837逻辑阈值取决于 VCC,但 DRV8212P 的逻辑阈值不取决于 VCC。
正如您所指出的, 在电气特性表中表达 VIL 和 VIH 参数的电压范围的方式不同。 在 DRV8837中,VIH/VIL 参数被描述为“输入逻辑-低电压下降/上升阈值”。 这意味着数据表参数给出了逻辑信号被解释为高或低的阈值。 在这种情况下,有效逻辑下限的范围是<VIL,min,有效逻辑上限为>VIH,max
对于 DRV8210P (以及我们所有的新设备),我们不再指定阈值,只指定逻辑低电压或逻辑高电压的有效范围。 参数描述现在为“输入逻辑高电压”,术语“下降/上升阈值”已被删除。