This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8212P:VIH (输入逻辑高电压)

Guru**** 1133870 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8212P, DRV8837, DRV8210P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1082141/drv8212p-vih-input-logic-high-voltage

部件号:DRV8212P
“线程”中讨论的其它部件: DRV8837DRV8210P

你好,团队

数据表提到,在 VCC = 3.3V 时,VIH (输入逻辑高压)的范围为1.45V 至5.5V。

这是打字吗? VIH 是否应该小于3.3V (即电源电压)?

此致,

北之高桥  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takahashi-San,

    是的,您认为 VIH 低于供电电压是正确的。 我认为 VIH 电气特性表的值范围为1.45 V 至5.5 V,因为建议的 VCC 工作条件是1.65 V 至5.5 V,所以 VIH 不应超过 VCC。 客户是否打算驱动高于 VCC 的逻辑高压?

    谢谢!
    蒂尔登  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,蒂尔登,

    不,他们不打算输入比 VCC 更高的电压。 但是,VIH 规范应该修改。 看来,VIH 应该依赖于 VCC。

    此外,由于 VIL 的最小值为0伏,因此 VIL aslo 看起来很奇怪。 这意味着应施加负电压。

    那么,您是否可以再次详细观察这些特征,并计划修改数据表?

    此致,

    北之高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takahashi-San,

    VIH 规格提供了一系列有效电压,设备将在逻辑电压过高时解释这些电压。  VIL 规格提供了一系列有效电压,设备将在逻辑低时解释这些电压。 DRV8212P 的逻辑阈 值是固定的。 它们不依赖于 VCC。 该设备将在输入电压高于 VCC 的情况下继续工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    詹姆斯

    很抱歉,我不理解 VIH 和 VIL。

    例如,您能否说出在 VIH 和 VIL 方面 DRV8212P 和 DRV8837的区别。 DRV8837的 VIH 和 VIL 在 VCC 上待装。

    如果是 VCC=3.3V 和 DRV8212P,请让我理解正确。

    VIH 需要在1.45V 至3.3V 范围内,以便设备可以解释逻辑高。

    Vil 需要范围从0伏到0.4伏,以便设备可以解释逻辑低电压。  

    此致,

    北之高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DRV8837的 VIH 和 VIL 取决于 VCC 电压。 对于 DRV8837,逻辑针脚电压必须小于0.25 *VCC (保证逻辑低),大于0.5 *VCC (保证逻辑高)。 对于 VCC = 3.3V,输入引脚的电压必须在0 V 至0.825 V 之间(逻辑低),而1.65 V 至3.3 V 之间(逻辑高)。

    DRV8837逻辑阈值取决于 VCC,但 DRV8212P 的逻辑阈值不取决于 VCC。

    正如您所指出的, 在电气特性表中表达 VIL 和 VIH 参数的电压范围的方式不同。 在 DRV8837中,VIH/VIL 参数被描述为“输入逻辑-低电压下降/上升阈值”。 这意味着数据表参数给出了逻辑信号被解释为高或低的阈值。 在这种情况下,有效逻辑下限的范围是<VIL,min,有效逻辑上限为>VIH,max

    对于 DRV8210P (以及我们所有的新设备),我们不再指定阈值,只指定逻辑低电压或逻辑高电压的有效范围。 参数描述现在为“输入逻辑高电压”,术语“下降/上升阈值”已被删除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    詹姆斯

    谢谢! 已理解。

    请允许我再次确认以防万一。

    在 VCC=3.3V 的情况下,作为 VIH 施加高于3.3V 的电压是否正常?  我想从可靠性方面证实这一点。

    此致,

    北之高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San,

    是的,DRV8212P 的 INX 引脚的电压可能高于 VCC。 但是,INX 针脚电压必须在数据表中指定的建议工作条件内。