This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8884:外部上拉/下拉电阻值选择

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8884, DRV8886
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1083514/drv8884-external-pull-up-pull-down-resistor-value-selection

部件号:DRV8884
“线程: DRV8886”中讨论的其它部件

尊敬的先生:

我拥有 DRV8884 IOS 的固定运行模式,如 TRQ,M1/M0,衰减。

详情如下。

1) TRQ,M1 -需要逻辑低。

2) M0 -需要逻辑偏高。

3)衰减- 2.9 (增/减步骤缓慢衰减)

查询如下:

根据数据表,M0和 TRQ 引脚是三级输入引脚;衰减是四级输入引脚;M1是逻辑级输入。

我可以 直接将 TRQ,M1针脚连接到地面上,也可以使用某种外部下拉电阻器将其降低逻辑。

我可以将 M0,衰减引脚直接连接到 DRV8884 IC 的 DVDD 引脚,也可以在连接 DVDD 引脚时使用一些外部系列电阻器,或者我应该使用外部逻辑电源电压而不是 DVDD 引脚。

此致,

吉加尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,吉加

    感谢您与我们的团队联系。 要回答您的问题:

    1. 将 M0和 TRQ 连接到 GND 正常,有一个内部下拉电阻器,通常为32k。 添加外部下拉电阻器可能会使输入逻辑低电压(VIL)混乱,并导致其不触发。  
    2. 由于内部上拉电阻器,直接将 M1连接到 DVDD 是正常的。 与上述相同的推理,但与 VIH 相同。
    3. 将衰减直接连接到 DVDD 应该正常。 请确保将135k 电阻器连接到 GND 以设置衰减模式。

    此致,
    蒂尔登

    编辑:更新以更正推理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    陈德霖,你好,

    感谢您的指导。

    我将听取你的建议。

    我提出这个问题是因为我怀疑这些针脚是否由于直接连接到地面或 DVDD 而损坏。

    此致,

    吉加尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,吉加

    我更新了我的答案,因为一些推理以前是不正确的。 同时,请记住在衰减引脚上连接一个135k 电阻器到 GND,以便在增减步骤上缓慢衰减。



    此致,
    蒂尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,蒂尔登,

    下面是我在数据表中找到的。 请检查。

    根据数据表,有人提到,对于两者的缓慢衰减,它可以直接与 DVDD 绑定。

    所以,你的建议是什么,我应该直接联系 DVDD。 或使用135K 外部下拉电阻器。

    在数据表页码中 12,功能方框图已给出。 在这种情况下,M1和 M0两个引脚都显示三级输入。

    但在第页上 6根据电气特性,M1引脚是逻辑电平输入。

    那么,您的建议是什么,M1 pin 是逻辑电平输入还是三级输入?

    如果 M1引脚是逻辑电平输入,则它在内部被向下拉,因此,我可以根据我的要求使其 NC (M1 -需要逻辑低)。

    此致,

    吉加尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉加尔

    对于衰减引脚,接地的电阻器或直接连接 DVDD 将工作。  DVDD 电脑控制器的最小电压指定为2.9V,高于4级电气特性表中的最小规格2.12。   

    图12中的功能方框图不正确。  这在 DRV8886 (针到针设备)上已得到纠正,但在 DRV8884中仍显示错误。  第7.3.10节中的图23正确。  电气特性也是正确的。   

    你可以让 M1成为一个“NC”,但如果你处于开发阶段并且有能力的话,我会亲自将针脚接地。  浮针可能会在没有连接的情况下将电极留在电路板上,电极可能会向上提起并导致生产中出现问题。  风险非常低,但看到这种情况发生了,特别是如果板被重新加工。   

    很抱歉数据表中出现混淆。

    此致,

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,瑞安,

    感谢您的解释。

    这一切都消除了我的疑虑。

    我要穿过它。

    谢谢你瑞安和蒂尔登。

    此致,

    吉加尔