请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8825 “线程: DRV8834”中讨论的其它部件
您好,
我需要驱动一组非常小(直径为5mm)的步进电机,并希望使用 DRV8825。 我的电动机额定电压为3-5V,这比芯片的最小电压8.2V 以下。 我尝试降低此设置值,并设法使电机/驱动器在7V 下工作,但电机变得非常热,速度非常快。 电流限制有所帮助,但电动机的加热速度太快,不能长时间使用。 在电压低得多的情况下使用 DRV8825有什么解决方法吗?
请提前感谢