This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8825:在低于电动机最小电压的情况下工作

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8825, DRV8834

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1085250/drv8825-operating-below-the-minimum-motor-voltage

部件号:DRV8825
“线程: DRV8834”中讨论的其它部件

您好,

我需要驱动一组非常小(直径为5mm)的步进电机,并希望使用 DRV8825。 我的电动机额定电压为3-5V,这比芯片的最小电压8.2V 以下。 我尝试降低此设置值,并设法使电机/驱动器在7V 下工作,但电机变得非常热,速度非常快。 电流限制有所帮助,但电动机的加热速度太快,不能长时间使用。 在电压低得多的情况下使用 DRV8825有什么解决方法吗?

请提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Joshua,

    您是使用 TI 的评估板驱动电机还是使用了自己的评估板?

    遗憾的是,我们在以低于此设备所需最小电压的条件下行驶,没有太多的工作要做。 我唯一的建议是查看其他可低至2.5V 的步进驱动器,如 DRV8834