“线程”中讨论的其它部件:LM2904B, INA240
您好 E2E 团队,
我的 ECU 设计有两种类型,我们利用 CH7&CH8驱动一个全 H 桥或两个1/2桥。 但是,当前分流器配置在这两种设计之间交换。 +VBAT 连接到 PVDD。
第一种具有全 H 型电桥的变体在低压侧具有电流分流器,因为在发生对蓄电池短路情况时,可使用低 FET 保护分流器。 0Ω Ω 跳线电阻器 R1和 R2将用于将 SP2/SN2连接到此并联+桥。

第二种配有两个1/2桥接器的型号采用了高侧分流器,因为低侧 FET 不能用于保护分流器(两个电机都是单向拉丝电机,连接到 GND)。 跳线电阻器 R3和 R4将用于将相同的 SP2/SN2引脚连接到此配置,同时断开跳线 R1和 R2电阻器以停用另一配置。

我的整体问题如下:
- 此配置交换对于 DRV8718是否可行? 是否可以单独配置寄存器以实现类似的单独实现?
- 该分流放大器的电气特性表明输入偏置电流约为 I_BIAS = 100µA。 如果在高侧使用,这种偏置电流是否会对 DRV8718的睡眠电流产生更大影响,因为电流将直接从+VBAT (PVDD)中拔出?

- 具有正共模电压范围(例如 -V 至+V +2),如果此解决方案不可行,则可用于高压侧电流分流测量?
- 目前,我们只使用 LM2904B 进行外部运算放大器并联放大,但由于共模电压范围(-V 至+V -2)较低,这仅适用于低侧分流测量。
此致,
Seid