This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:电流并联放大器配置

Guru**** 2556610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2904B, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1085263/drv8718-q1-current-shunt-amplifier-configuration

部件号:DRV8718-Q1
“线程”中讨论的其它部件:LM2904BINA240

您好 E2E 团队,

 我的 ECU 设计有两种类型,我们利用 CH7&CH8驱动一个全 H 桥或两个1/2桥。 但是,当前分流器配置在这两种设计之间交换。 +VBAT 连接到 PVDD。

第一种具有全 H 型电桥的变体在低压侧具有电流分流器,因为在发生对蓄电池短路情况时,可使用低 FET 保护分流器。 0Ω Ω 跳线电阻器 R1和 R2将用于将 SP2/SN2连接到此并联+桥。

第二种配有两个1/2桥接器的型号采用了高侧分流器,因为低侧 FET 不能用于保护分流器(两个电机都是单向拉丝电机,连接到 GND)。 跳线电阻器 R3和 R4将用于将相同的 SP2/SN2引脚连接到此配置,同时断开跳线 R1和 R2电阻器以停用另一配置。

我的整体问题如下:

  • 此配置交换对于 DRV8718是否可行? 是否可以单独配置寄存器以实现类似的单独实现?  
  • 该分流放大器的电气特性表明输入偏置电流约为 I_BIAS = 100µA。 如果在高侧使用,这种偏置电流是否会对 DRV8718的睡眠电流产生更大影响,因为电流将直接从+VBAT (PVDD)中拔出?

  • 具有正共模电压范围(例如 -V 至+V +2),如果此解决方案不可行,则可用于高压侧电流分流测量?
    • 目前,我们只使用 LM2904B 进行外部运算放大器并联放大,但由于共模电压范围(-V 至+V -2)较低,这仅适用于低侧分流测量。

此致,

Seid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seid,

    配置正常。  放大器用于作为内置,高侧和低侧的高共模安培。   

    我不相信它会对睡眠电流产生影响,就像睡眠时内置放大器没有通电一样。   

    对于外部分流放大器,请考虑 INA240。

    此致,

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryan,

    感谢您的回复。 就像一个解释一样,是否可以将 SP1/SN1始终用作低端分流器,而将 SP2/SN2切换为第1个变体的低端分流器,将 SP2/SN2切换为第2个变体的高端分流器?

    我们的一位同事担心,将 SP1/SN1作为低侧分流器,而将 SP2/SN2作为高侧分流器,可能是不可行的。 DRV8718上的两个分流放大器是否必须采用相同的配置(由于芯片芯片芯片内的内部连接),或者 DRV8718上的混合并匹配分流放大器配置是否合适?

    此致,

    Seid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Seid,

    让我 跳过这次讨论。   

    >>是否可以将 SP1/SN1始终用作低侧分流器,而将 SP2/SN2切换为第1个变体的低侧分流器,将 SP2/SN2切换为第2个变体的高侧分流器?

    是的,两个安培都可以用于高侧,低侧和波纹管等。 可以对每个进行不同的配置。

    谢谢,

    此致

    新雅·莫里塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Shinya。