This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8300:DRV8300

Guru**** 656470 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8300
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1088540/drv8300-drv8300

部件号:DRV8300

DRV8300是否可以在1xPWM上工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nimesh,

    感谢您的提问! DRV8300不支持1x PWM模式。 如果1xPWM模式对于您的特定设计至关重要,请告诉我,我可以尝试帮助您选择支持1xPWM模式的设备,以满足您的设计要求。  

    此致,

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要在BLDC电机闸极驱动器中使用1 xpwm模式吗? 库存中是否有具有相同规格的IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nimesh,

    您的电源电压规格是什么? 当前的要求是什么? 是否需要bootstrap体系结构,或者充电泵体系结构是否足够? 此信息将有助于确定适合您的应用的最佳栅极驱动器。


    此致,

    Anthony Lodi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源电压高达60V

    额定电流6A

    我看起来像drv8320h一样的门驱动器   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nimesh,

    由于电源电压高达60V,我建议使用DRV835x设备。 DRV835x系列支持1xPWM模式。 如果您正在寻找类似于DRV8320H的设备,我建议您使用DRV8350H设备。 与DRV8320H相比,DRV8350H器件具有相似的功能集,但我要指出的DRV8350H器件的一个重要区别是它可以支持高达100V的电压,最大ABS为102V。  

    此致,

    Anthony Lodi