This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2667:DRV2667

Guru**** 1934100 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2667, DRV2665
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1088605/drv2667-drv2667

部件号:DRV2667
主题中讨论的其他部件: DRV2665

  由3V3或5V供电时,DRV2667如何输出>100V以驱动执行器?

这种放大是如何超出供油轨的?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rajan,

    是的,使用3.3V或5V电源,DRV2667能够提供105V峰值。

    这是可能的,因为DRV2667 (以及DRV2665,2700,8662)2700)具有8662具有集成升压转换器(https://learnabout-electronics.org/PSU/psu32.php)。 升压转换器是一种直流-直流转换器,可 将低压电源提升为较高的电压和较低的电流电源。

    我们在客户(通常为电池供电)系统中没有放大器所需的高压轨的许多部件中使用升压转换器。 因此我们创造了自己的!

    此致,

    亚瑟

x 出现错误。请重试或与管理员联系。