This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3205-Q1:DRV3205-Q1更换

Guru**** 656470 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3205-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1088745/drv3205-q1-drv3205-q1-exchange

部件号:DRV3205-Q1

您好,

我有8件 DRV3205-Q1和5件 DRV8.3055万 (所有原稿和未使用的,以前在摩丝上购买)。

如果有人想将其更换为DRV8305N,是否有人想将其更换为DRV8305N? 比如1:1

此致,

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚当

    我的同事将在今天晚些时候与您再次沟通。

    此致,

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam:

    从TI的角度来看,我们不能直接接受您的退货,因为这是通过mouser购买的。 鉴于数量,我建议您保留这些产品以供将来的项目使用,或者如果Mouser接受换货/退货,则直接与Mouser合作。

    如果您打算与其他论坛成员交换,我必须注意,TI不保证也不支持任何不是直接从TI商店或授权渠道购买的器件。 您收到的任何不是来自上述来源的样品必须自行承担风险。  

    此致,

    粪便

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thnaks,

    我更愿意将此问题告诉其他用户,因为市场上存在短缺,可能是因为sb偶然想要交换它们:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚当

    我会将帖子留几天,但请注意,由于这不是TI可以解决的问题,我不能将其留待解决和未回答。

    此致,

    -Adam