请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8300DRGE-EVM 主题中讨论的其他部件:DRV8300
,
我们在使用DRV8300DRGE驱动BLDC电机时遇到一些问题(示意图如下所示)。 我们正在使用12伏GVDD电源,蓄电池电压为~40伏。 我不确定我们是否误解 了数据表,但似乎我们的高侧栅极输出即使在其输入接地时也不会真正关闭。 数据表显示了0-0.35V的高侧栅极低电平电压,但当高侧输入接地或保持打开(通过内部200k下拉接地)时,我们看到的是10.5 -11V。 此10.5 11V似乎将高压侧保持部分打开状态,低压侧激活时,电流会通过。 在测试的其中一个样品上,打开相位A的低侧,可将相位A高侧栅驱动降低至0V, 但是,相位B和C不会执行相同的操作 ,高侧输入接地似乎对栅极驱动电压保持在10.5 11V周围的任何相位都没有影响。 您能否告知我们我们,我们是否在解释 错误或示意图中是否存在错误?