This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8432:Vreg=0.48伏

Guru**** 2374090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/567564/drv8432-vreg-0-48v

部件号:DRV8432

我第一次使用DRV8432进行电机控制应用。

Gvdd=VDD=12v,Pvdd=12v。

我正在1PFB模式下工作。M0=0,M1=Vreg,M3=0.RESET_CD=0v.Reset_AB=NC.PWM_B和PWM_B=0。

接通电源后,接通上的电压,我得到故障引脚=0,OTW=1.65V,Vreg 0.48。

将RESET_AB连接到0伏。没有任何区别。

无法使设备正常工作。

无法找到故障。

请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    麦鸿崧:

    在按规定配置输入的情况下,应禁用输出。 您是否测量过PVDD,GVDD,VDD,VREG,BST_x和GND之间的电阻? 是否可以缓慢升高GVDD,VDD,PVDD上的电压并确定电流?

    接通电源后是否连接了负载? 如果负载已连接,请断开负载并尝试启用输出。 您是否获得相同的结果?


    建议在每个PWM循环期间将低侧FET打开至少50ns,以避免BST_UVP。


    一旦您通过现有问题,请注意数据表的7.4 部分。 在PFB模式下,将RESET_AB/或RESET_CD/设置为LOW将重置所有四个输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电阻如下:-

    • PVDD-GND=增加电容器充电行为
    • GVDD-GND=6.7K
    • Vreg=GND=5.39K
    • BST_A=BST_B=BST_C=BST_D=电容器充电行为不断增加

    负载未连接。

    已更换设备。


    但vreg引脚上仍有相同的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    麦鸿崧:

    在测量电流时,您是否能够缓慢地为GVDD,VDD和PVDD供电? 这个

    您能否提供DRV8432周围连接的示意图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    麦鸿崧:

    感谢您的示意图。

    调节器的输出似乎未连接到VDD (针脚17)和GVDDx。 请确认已正确连接。


    请注意数据表的图8。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然原理图中未显示,但它连接在PCB上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图8显示了全桥模式操作。 我需要在并行全桥模式操作下工作。

    无法找到故障。

    感到沮丧。

    请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    麦鸿崧:

    您是否创建了自己的原理图符号和布局图?

    如果您这样做了 ,请访问www.ti.com/.../quality并使用.BXL文件创建CAD/CAE符号。 创建后,请将其与您创建的内容进行比较?

    如果DRV8432的原理图和布局匹配,请提供您的布局和更新的原理图吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Rick。正如 你所指出的,这是我的错。足迹是错误的。

    我用新的印迹更新了原理图。

    现在电压正常。

    我的目标是对12v 120W直流电动机进行速度控制。 我正在使用dspic30f4011控制器。

    测试连接的小直流电机的电路I。

    我尝试以不同的工作周期驱动它。故障LED在较低的工作周期(以较低的速度)闪烁,但电机旋转。设备在 一两分钟后变热。

    www.youtube.com/watch

    但 当我连接实际电机时,只有故障LED闪烁。电机永远不会旋转。

    出了什么问题?

    www.youtube.com/watch

    OC-ADJ=1.18v处的电压