我第一次使用DRV8432进行电机控制应用。
Gvdd=VDD=12v,Pvdd=12v。
我正在1PFB模式下工作。M0=0,M1=Vreg,M3=0.RESET_CD=0v.Reset_AB=NC.PWM_B和PWM_B=0。
接通电源后,接通上的电压,我得到故障引脚=0,OTW=1.65V,Vreg 0.48。
将RESET_AB连接到0伏。没有任何区别。
无法使设备正常工作。
无法找到故障。
请帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我第一次使用DRV8432进行电机控制应用。
Gvdd=VDD=12v,Pvdd=12v。
我正在1PFB模式下工作。M0=0,M1=Vreg,M3=0.RESET_CD=0v.Reset_AB=NC.PWM_B和PWM_B=0。
接通电源后,接通上的电压,我得到故障引脚=0,OTW=1.65V,Vreg 0.48。
将RESET_AB连接到0伏。没有任何区别。
无法使设备正常工作。
无法找到故障。
请帮助。
谢谢Rick。正如 你所指出的,这是我的错。足迹是错误的。
我用新的印迹更新了原理图。
现在电压正常。
我的目标是对12v 120W直流电动机进行速度控制。 我正在使用dspic30f4011控制器。
测试连接的小直流电机的电路I。
我尝试以不同的工作周期驱动它。故障LED在较低的工作周期(以较低的速度)闪烁,但电机旋转。设备在 一两分钟后变热。
但 当我连接实际电机时,只有故障LED闪烁。电机永远不会旋转。
出了什么问题?
OC-ADJ=1.18v处的电压