This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3201-Q1:DRV3201-Q1可在灵敏电流测量期间降低噪声级别

Guru**** 2376610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/569177/drv3201-q1-drv3201-q1-reduce-noise-level-during-sensitive-current-measurement

部件号:DRV3201-Q1

您好,

客户想要了解一些信息,以了解数据表(SLVSBD6D)第26页中介绍的以下信息。

“为了降低芯片上的噪声级别,可以在敏感电流测量期间关闭升压转换器

使用B_EN销。 只要禁用时间间隔足够短,增压输出电容器就可以保持

提高输出电压足够高。”

问题1:

数据表中说明了传播关闭(DRVOFF)延迟时间(最大400ns),但未说明传播打开(DRVON)延迟时间。

请告知最大传播开启(DRVON)延迟时间。

问题2:

请告知以下启动和禁用时间。

1)    从B_EN上升边缘到开始切换的最长延迟时间

2)    从B_EN下降边缘到停止切换的最长延迟时间

问题3:

客户想知道在测量电流时,他们可以禁用升压转换器的时间。

我认为升压电压应高于V BOOSTUV,它取决于V升压的负载电流。

因此,我询问他们的外部电路与负载和条件相关(MOSFET是开关或稳定)。

我将询问您客户使用案例中可能的增压禁用时间。

请告知您是否需要有关我向客户要求的信息的其他信息。

(例如VS电压等)

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ushikubo-san,

    我们的专家已收到通知,应尽快答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rick-san:

     

    我问客户他们想再做什么。

    它们希望在升压切换停止时测量零电流作为偏移值。

    因此,请回答  我在2017年1月23日星期一发布的第1季度和第2季度。

     

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ushikubo-san,

    我们目前正在研究这一问题,预计下周能得到答复。

    此致,
    将托斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,William-San,

    感谢您的回复。
    我将等待您的回答。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,William-San,

    1)客户没有为每个传播延迟指定Tj和VS条件。

      我会将这些状况表发送给客户并发送给您。

    2)请告知准备答案需要多长时间。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,William-San,

     

    1. 我从客户那里得到以下情况。

      -VS电压为10V至16V

      Ta为-40C至105C

      (如果温度条件Tj优于Ta,请使用Tj=-40C至150C。)

       

    2. 在上述情况下,如果出现“图13. 用于汽车安全应用的3相电机驱动器IC”数据表SLVSBD6D。

     

                -从DRVOFF下降边缘到驱动器开启的最大延迟时间

                从B_EN上升边缘到开始切换的最大延迟时间

                 从B_EN上升边缘到升压电压达到BOOSTUV电压的最大延迟时间

                从B_EN下降边缘到停止切换的最长延迟时间

     

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,William-San,

     

    请告知准备答案需要多长时间。

     

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,William-San,

    请回复我的请求。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ushikubo-san,

    我们正在处理此请求的数据,我将于今天通过电子邮件向您发送更多详细信息。

    此致,

    将托斯