主题中讨论的其他部件:CC3200,DRV8880
大家好,我即将使用DRV8833CPWPR。
这是我当前的示意图。 我使用9V电池为电动机驱动器供电。
我使用CC3200 QFN MCU的PWM引脚来控制这种情况。
我的问题是,
0) CC3200使用3.3 电压工作。 我已将nSLEEP引脚连接到CC3200的GPIO。
如果我将nSLEEP GPIO引脚设置为高电平(即3.3V),电机驱动器是否运行(未休眠)?
我找不到nSLEEP引脚的阈值电压值以使电机驱动器运行。
1)无论Ain/bin的值如何,nSLEEP引脚设置为低时是否没有输出?
CC3200的GPIO引脚在开机后以高电平启动。 这会导致电机在通电后运行。
所以我希望在休眠引脚上添加一个强下拉电阻器(2.7k欧姆),将其用作"启用"引脚,而不是在每个PWM引脚上添加4个下拉电阻器。
如果nSLEEP引脚低,DRV8833的输出是否会熄灭?
2)最后,此电机驱动器会产生热量。 所以我认为这个芯片必须与CC3200 Wi-Fi MCU分开。
放置DRV8833时,是否有推荐的"外置"距离?