This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.1873万:DRV1.1873万用于低速万向电机控制

Guru**** 2378640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/570694/drv11873-drv11873-for-very-slow-speed-gimbal-motor-control

部件号:DRV1.1873万
主题中讨论的其他部件: DRV1.0975万

您好,

是否可以使用此DRV1183以非常慢的速度驱动blcd万向轴马达? 我需要一个非常平稳的控制,从零速度开始移动。

B.R.

萨尔瓦多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    B.R.,您好!

    我们的专家已经联系过,应该很快作出答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    B.R,您好!

    DRV1.1873万适用于电动机始终运行的应用。 您当然可以使用DRV1.1873万移动到 所需位置,但您需要其他方法来保持所需位置。

    谢谢!

    SEIL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seil,您好!  

    感谢您的回答,我使用万向轴马达作为我的机器人中的直轮马达。问题:

    1. 是否可以使用DRV1.1873万断开电机的电源? 是否有启用信号?  
    2. 我可以使用三个软套之一停止电机吗?
    3. 我需要从零转/分开始慢速运动来启动机械手的运动,我还需要: 自由车轮可实现自由移动和零能量压缩,而另一方面,无需靠垫即可停止驱动电机磁铁的车轮,是否有其他更好的选择作为blcd驱动器?

    抱歉,我知道他们的问题太多了

    B.R.

    萨尔瓦多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,萨尔瓦多,

    请参阅以下评论:

    是否可以使用DRV1.1873万断开电机的电源? 是否有启用信号?

    [KS]您可以使用PWMIN引脚,当此引脚驱动到0 V (GND)时,它将停止驱动器。  

     

    我可以使用三个软套之一停止电机吗?

    [ks]请您在此处详细说明问题

    我需要从零转/分开始慢速运动来启动机械手的运动,我还需要: 自由车轮可实现自由移动和零能量压缩,而另一方面,无需靠垫即可停止驱动电机磁铁的车轮,是否有其他更好的选择作为blcd驱动器

    [KS] 我推荐的另一个12 V集成BLDC驱动  器是DRV1.0975万,DRV1.0975万具有EEPROM,可配置为具有不同的启动配置文件等。

    此致,

    Krushal  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Krushal,

    感谢您的回答和您的时间,两个问题:

    1- DRV1.1873万,我写的关于DRV1.1873万的最后一篇文章:“我能用三种花瓶之一来停止电机吗?”,我的问题是: 我是否可以通过特定相位注入直流电,以强制电机停止并将磁铁与DRV1.1873万的相位对齐?

    2-DRV1.0975万,感谢您的建议,我的问题是如何在移动后停止电机。 例如,我的两轮机器人前进了几秒钟,然后我想停下来。 我在DR10.1975万数据表中看到了两个功能:9.4 .3.4 电机制动器和9.4 .3.5 .1对齐,我可以使用这两个功能来停止电机和机械手吗? 哪一项更好?

    此致,祝您度过美好的一天!
    萨尔瓦多
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,萨尔瓦多,

    请您提出以下意见:

    1- DRV1.1873万没有任何与您正在查找的模式类似的模式。

    2-对齐状态:设备在启动期间进入此状态,而不是在电机停止时进入此状态。
    制动状态:当通过更改'DIR'针脚上的逻辑来改变方向时,电机将进入制动状态。 我认为最好的选择是快速停止电机以启用感应式AVS,当感应式AVS启用时,它将关闭高压侧(低压侧将打开)一段时间(~400 usec),然后关闭低压侧(三态)。 有关9.4 详细信息,请参阅数据表中的8.2 感应AVS功能部分。

    此致,
    Krushal