主题中讨论的其他部件: DRV8846, DRV8825
DRV8805可输出高达2 A (单通道接通)或1 A (所有通道接通)的连续输出电流(25°C时具有足够的印刷电路板散热器)。
单极步进电机的额定值如下:
额定电流1A /相
电压5.7V
绕组电阻5.7Ω Ω/相位
我是否能够在不遇到任何热量或其他问题的情况下,以1A通道的限制使用DRV8805电机驱动器驱动此步进器?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
DRV8805可输出高达2 A (单通道接通)或1 A (所有通道接通)的连续输出电流(25°C时具有足够的印刷电路板散热器)。
单极步进电机的额定值如下:
额定电流1A /相
电压5.7V
绕组电阻5.7Ω Ω/相位
我是否能够在不遇到任何热量或其他问题的情况下,以1A通道的限制使用DRV8805电机驱动器驱动此步进器?
谢谢你。
您好Rick,
非常感谢您的及时回复。
I最初打算使用Onsemi STK672-630A-E 但当我遇到DRV8805时,我认为它是一个更好的选择,因为它的外形和功能(包括OCP和热保护)都很小,我认为2A的输出电流适用于所有通道,直到我详细阅读数据表。
正如我在上一封电子邮件中提到的,步进电机的工作电压为5.7V,电阻为5.7ohm/相,因此电流为1A/相。 步进电机是一个2相单极电机。 步进电机的型号为 PK264A1-SG36,制造商为Oriental Motor General。
规格:
帧大小60 mm
SH型齿轮传动型
轴类型单轴
马达导线/连接器总成-
最大夹持扭矩4N・m
转子惯性J 120×10^- 7 kg・m^2
齿隙约为1˚∼2˚
速度范围0~50R/min
传动比36.
基本步进角0.05°
额定扭矩4N・m
额定电流1A /相
电压5.7V
绕组电阻5.7Ω Ω/相位
质量:马达0.75 kg
是的,我看过其他DRV88xx马达驱动器,包括 DRV8846。 我没有考虑过它和其他驱动器(如DRV8825 (将双极驱动器用于单极步进电机),原因是它会增加BOM大小,并需要更大的占地面积。 空间是PCB的一个制约因素。所以我们正在努力使它尽可能小。 请参阅随附的电机输出连接。
谢谢你。
此致,
Ismail。