This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8805:输出电流

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8805, DRV8846, DRV8825
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/570615/drv8805-output-current

部件号:DRV8805
主题中讨论的其他部件: DRV8846DRV8825

DRV8805可输出高达2 A (单通道接通)或1 A (所有通道接通)的连续输出电流(25°C时具有足够的印刷电路板散热器)。

单极步进电机的额定值如下:

额定电流1A /相
电压5.7V
绕组电阻5.7Ω Ω/相位

我是否能够在不遇到任何热量或其他问题的情况下,以1A通道的限制使用DRV8805电机驱动器驱动此步进器?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ismail:

    DRV8805应能以1A的速率驱动此步进器。 只有两个通道打开。

    您的系统中的电机电压是多少?

    如果为8V或更高,电流将高于1A。 电流可能需要调节。
    如果低于8V,我们将需要进一步调查。

    您是否考虑过将电机配置为双极步进器并使用像DRV8846这样的设备?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rick,

    非常感谢您的及时回复。

    I最初打算使用Onsemi STK672-630A-E 但当我遇到DRV8805时,我认为它是一个更好的选择,因为它的外形和功能(包括OCP和热保护)都很小,我认为2A的输出电流适用于所有通道,直到我详细阅读数据表。  

    正如我在上一封电子邮件中提到的,步进电机的工作电压为5.7V,电阻为5.7ohm/相,因此电流为1A/相。 步进电机是一个2相单极电机。 步进电机的型号为 PK264A1-SG36,制造商为Oriental Motor General。

    规格:

    帧大小60 mm
    SH型齿轮传动型
    轴类型单轴
    马达导线/连接器总成-
    最大夹持扭矩4N・m
    转子惯性J 120×10^- 7 kg・m^2
    齿隙约为1˚∼2˚
    速度范围0~50R/min
    传动比36.
    基本步进角0.05°
    额定扭矩4N・m
    额定电流1A /相
    电压5.7V
    绕组电阻5.7Ω Ω/相位
    质量:马达0.75 kg

    是的,我看过其他DRV88xx马达驱动器,包括 DRV8846。 我没有考虑过它和其他驱动器(如DRV8825 (将双极驱动器用于单极步进电机),原因是它会增加BOM大小,并需要更大的占地面积。 空间是PCB的一个制约因素。所以我们正在努力使它尽可能小。  请参阅随附的电机输出连接。

    谢谢你。

    此致,

    Ismail。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ismail:

    感谢您提供更多信息。

    我们将与设计团队核实并尽快回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ismail:

    设计团队已确认与DRV8805的连接(如原理图所示)应正常工作。

    您仍需要虚拟机(引脚1)大于8.2V才能使设备运行。 此外,VCLAMP应连接到5.7V,VM或5.7V或VM的可选zener。

    双极配置中的DRV8846仍可能是较小的空间选项,原因如下:
    1)它采用4 mm QFN封装
    2)使用它可以减少对额外调节器的需求
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    非常感谢您在此问题上的出色支持。 我会尝试DRV8805和DRV8846,看看哪一种会更好。

    此致,
    Ismail。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    在DRV8805上,从数据表(SLVSAW3D–2011年7月–2016年1月修订) " 6.5 电气特性"第5页中不清楚逻辑电平输入(高)。 仅显示最小值2V。 最大值是多少? 我猜是从数据表推断出的3.3V电压。  可以使用5V吗?  

    谢谢你。

    此致,

    Ismail

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ismail:

    是的,可以使用5V电压。

    任何高于2且低于绝对最大值的电压均被视为逻辑高电压。 该设备将接受3.3V或5V输入信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    太棒了 非常感谢您的快速响应和优质服务。

    此致,
    Ismail。