请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV1.0866万 尊敬的支持团队
我有一个关于 DRV1.0866万的问题
数据表中有关最大和最小频率的信息非常少。
在这个论坛中,我知道,范围可能是从18Hz到680Hz。
我们计划在100 % PWM和5.5V时使用DRV1.0866万。
是否保证了速度不会超过680Hz?
此速度的恒定程度如何? 每个DRV1.0866万的行为是否有所不同?
数据表中只有一些典型值,请参阅6.6 Typical Characteristics of DRV1.0866万 (DRV1.0866万的典型特性)。
测量的是哪一个电源?
在哪个占空比下测量?
我 也错过了耐受性和热依赖性。
此致,
Rolf