This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0866万:DRV1.0866万

Guru**** 2378640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/570733/drv10866-drv10866

部件号:DRV1.0866万

尊敬的支持团队

 

我有一个关于 DRV1.0866万的问题

 

数据表中有关最大和最小频率的信息非常少。

在这个论坛中,我知道,范围可能是从18Hz到680Hz。

我们计划在100 % PWM和5.5V时使用DRV1.0866万。

是否保证了速度不会超过680Hz?

此速度的恒定程度如何? 每个DRV1.0866万的行为是否有所不同?

数据表中只有一些典型值,请参阅6.6 Typical Characteristics of DRV1.0866万 (DRV1.0866万的典型特性)。

测量的是哪一个电源?

在哪个占空比下测量?

我 也错过了耐受性和热依赖性。  

此致,

Rolf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rolf:

    我们的专家已经联系过,应该很快作出答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rolf:

    如果您计划使用5.5V 100 % 占空比,最大速度受电机规格而不是电机驱动器的限制。
    在相同的条件下,您刚才已经描述了,负载,电动机Kt,电阻,电感等的预期RPM不同

    谢谢!
    SEIL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Seil您好

    我现在测试了两个不同的电机,它们按预期以不同的速度运行。
    是否有一个公式可根据电机参数计算速度?
    DRV1.0866万的行为的重现性如何? 当使用相同的电动机但不同的DRV1.0866万时,速度的容差有多大?
    是否有更适合此类应用的驱动器,在这种应用中,电机转速应可重现?

    谢谢
    Rolf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rolf,

    如果没有已知的确切操作条件,我只能猜测,在许多DRV1.0866万中,如果电动机完全相同,负载条件和温度相同,则速度变化可能会低于3 %。

    理论上,您可以估计速度,但很难测量惯性力矩和摩擦力矩......

    如果您需要速度控制,则需要从DRV1.0866万测量FG脉冲频率并调节PWM占空比。

    谢谢!
    SEIL