大家好,
我们正在使用DRV8839在定制板中驱动2个3.3V的微型螺线管。 我们已经测试了6块板(原型),我们看到了同样的问题:当我们将INX和ENx引脚设置为'1'(3.3V)时,相应的OUTx引脚只有~1.3V,即使没有连接负载。 电源引脚采用厚Cooper痕量进行布线,其占地面积是按照德州仪器(TI)的建议设计的。
在设计定制PCB之前,我们在DRV8839EVM开发板中测试了相同的配置。 这是我们的示意图:
当我们使用3.3V时,我们将VM和VCC连接在一起-如数据表中所述-。 另一件事是我们将INX和ENx引脚连接在一起。 我们在DRV8839EVM中也做了同样的操作,并且工作正常。
我们使用的电磁阀仅消耗十分之一mA。
我也进行了这些测试,但没有结果:
- 已更换VM大容量电容器。
- 已卸下VM部分电容器。
我们的主板有足够的功率为驱动器和螺线管供电。 连接到INX引脚的GPIO引脚也正常。 我通过绕过板载DRV8839将电线从我们的定制板焊接到DRV8839EVM来测试这两种情况。
如果能提供任何帮助,说明输出电压仅为1.3V的输出电压。 可能与接地垫焊接不良有关?
非常感谢。 此致,
费尔南多