This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:LDO的功率损失

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/570281/drv8305-power-loss-for-ldo

部件号:DRV8305

尊敬的支持团队

 

我有一个关于DRV8305的问题。

 

•DRV8.3053万:Vreg是一个Ldo-V,50mA 3.3 输出引脚。

•DRV8.3055万:Vreg是一个Ldo-V,50mA 5.0 输出引脚。

 

PVDD最大值为45V

(45V-3.3V) x 0.05A = 2.085W

 

那么,2.085W是否是VREG LDO的内部最大功率损耗?

 

此致,

隆桥弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Takahashi-san,

    对于3.3V,2.085W是正确的。 3.3V稳压器可以改变3 % ,增加50mW,总计2.09W。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rick-san

     

    感谢您的回复。

     

    允许PVDD=45V和VREG=50mA。

    如果PVDD低于45V,VREG的允许电流是否增加?

     

    VREG LDO电流和PVDD之间是否存在任何关系?

     

    VREG LDO的最大电流是多少?

     

    此致,

    隆桥弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Takahashi-san,

    允许的电流不会因PVDD越低而增加。 3.3V和5V稳压器的最大电流为50mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rick-san

     

    我无法理解允许电流不增加的原因。

    请告诉我更多详细信息吗?

     

    此致,

    隆桥弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Takahashi-san,

    由于我们不为用于调节VREG的内部LDO MOSFET提供饱和线,因此我们不会根据不同的VIN电压指定不同的VREG输出电流。

    50 mA输出旨在作为一种安全规范,用于在符合我们规范的任何PVDD电压下操作LDO。 使用单个电流规格可为低和高PVDD输入电压设计提供安全的设计余量。