请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8305 尊敬的支持团队
我有一个关于DRV8305的问题。
•DRV8.3053万:Vreg是一个Ldo-V,50mA 3.3 输出引脚。
•DRV8.3055万:Vreg是一个Ldo-V,50mA 5.0 输出引脚。
PVDD最大值为45V
(45V-3.3V) x 0.05A = 2.085W
那么,2.085W是否是VREG LDO的内部最大功率损耗?
此致,
隆桥弘