This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:欠电压检测

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/570101/drv8305-under-voltage-detection

部件号:DRV8305

尊敬的支持团队:

 

下面我有一些关于DRV8305欠电压检测的问题。

 

VPVDD_UVLO2定义为PVDD下降时的最大4.4V。

因此,DRV8305可能被禁用,无法在4.4V PVDD下输出。

正确吗?

 

 

VVCP_LSD_UVLO定义为mas 7.5V。

此电压级别高于VPVDD_UVLO2。

VCP_LSD是否通过充油泵或其他设备从PVDD中增压?

当PVDD低于4.4V时,VCP_LSD的电压是多少?

 

此致,

隆桥弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takahashi-san,

    [引用用户="Hirokazu Takahashi"]

     

    VPVDD_UVLO2定义为PVDD下降时的最大4.4V。

    因此 ,DRV8305 可能被禁用,无法在4.4V PVDD下输出。

    正确吗?

    [/引述]

    这是正确的。 请注意,PVDD_UVLO2可通过SPI寄存器禁用。

    [引用用户="Hirokazu Takahashi"]

    VVCP_LSD_UVLO定义为mas 7.5V。

    此电压级别高于VPVDD_UVLO2。

    VCP_LSD是否通过充油泵或其他设备从PVDD中增压?

    当PVDD低于4.4V时,VCP_LSD的电压是多少?

    [/引述]

    VVCP_LSD_UVLO应相对于GND。 此问题已在DRV8305- Q1数据表中得到纠正,并将在将来的数据表更新中得到纠正。 感谢您指出这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rick-san

     

    感谢您的回复。

     

    VVCP_LSD_UVLO高于VPVDD_UVLO2和1。

     

    我可以在数据表第27页中找到以下描述。

     

    第三级使用低压侧门驱动调节器(VCP_LSD_UVLO2)和高压侧门驱动充电泵(VCPH_UVLO2)的欠压监测器,以及高压侧充电泵(VCPH_OVLO)的过压监测器。

     

    VCP_LSD_UVLO2是“电脑控制器”,但VCPH_UVLO2是充油泵。

    如果VCP_LSD_UVLO2是“电脑控制器”,我猜它可能与PVDD相关,而VCP_LSD_UVLO可能低于VPVDD_UVLO。

    因此,我认为VCP_LSD_UVLO由充油泵增强。

    正确吗?

     

    此致,

    隆桥弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Takahashi-san,

    VCP_LSD是LDO。 它使用VCPH充油泵作为输入电压。

    有关详细信息,请注意功能方框图和7.3 4部分。