请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV3201-Q1 我正在尝试了解使用5V AS VS启动DRV3201-Q1的情况。 当启动时出现升压UV错误时,我尝试使用CSM = 1并将CFG1寄存器升压UV处理位写入零来覆盖它。 但即使在CFG1中禁用了ERR引脚,其电压仍保持在较低水平。 我不知道我犯了什么错误。
我希望得到这方面的帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在尝试了解使用5V AS VS启动DRV3201-Q1的情况。 当启动时出现升压UV错误时,我尝试使用CSM = 1并将CFG1寄存器升压UV处理位写入零来覆盖它。 但即使在CFG1中禁用了ERR引脚,其电压仍保持在较低水平。 我不知道我犯了什么错误。
我希望得到这方面的帮助。