This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3201-Q1:增压欠压错误

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3201-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/569269/drv3201-q1-boost-undervoltage-error

部件号:DRV3201-Q1

我正在尝试了解使用5V AS VS启动DRV3201-Q1的情况。 当启动时出现升压UV错误时,我尝试使用CSM = 1并将CFG1寄存器升压UV处理位写入零来覆盖它。 但即使在CFG1中禁用了ERR引脚,其电压仍保持在较低水平。 我不知道我犯了什么错误。

我希望得到这方面的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ganesh,

    我们的专家已收到通知,应尽快答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ganesh,

    您是否可以尝试读取所有STATx寄存器,以查看是否存在除升压UV以外的其他故障?

    此致,
    将托斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,William:

    感谢你的帮助。 读取STATx后,将清除寄存器标志。 因此ERR引脚再次变高。 它也是一个故障电感器。 我用数据表中提到的内容对其进行了更改。

    此致
    Ganesh