请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8880 您好,
我的客户正在使用DRV8880。
在电机运行期间,他使用M1/M0设置更改步进。
他想知道行为索引器操作。
例如。
也许,当客户从1/4步改为1/16步时,步骤从2改为5。
当客户从1/16步改为1/4步时,步骤从5改为2。
我在下面说明这一点。
这是否正确?
但我不知道客户从1/16的第6步改为1/4步。
DRV8880分度器在哪个步骤运行?
此致,
Shimizu