This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用DRV8307和MSP430或C2000

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8307
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/569753/using-a-drv8307-and-msp430-or-c2000

主题中讨论的其他部件:DRV8307

我想驱动转速为20.000 (12伏,最大60安)的BLDC电机。 我想同时使用DRV8307和MSP430或C2000微处理器。 我想问一下此配置是否可靠,是否可以针对此规格提供任何类型的参考或建议。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Altug,

    我们的专家已收到通知,应尽快答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Altug,

    我将检查EVM的最低速度,但您是否考虑过使用步进电机来实现此应用?