This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605:DRV2605 MOTOR VCC选择

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605, DRV2625
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/568997/drv2605-drv2605-motor-vcc-selection

部件号:DRV2605
主题中讨论的其他部件: DRV2625

我看到的大多数EMR电动机都是3V及以下的电动机,但是像Adafruit和SparkFun这样的I2C板都是5V运行的。 这是故意的,还是不匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Barry,

    使用DRV2605,您可以使用额定电压寄存器0x16设置输出电压级别。 因此电压轨并不重要。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,好的。 你能给我一些关于电动机的建议吗-我看到了几个电压和截然不同的RPM规格。 我认为芯片配置文件依赖于特定的RPM (?)。  我在亚马逊上订购了最好的猜测。 我想先把它安装在探测器轴上,这样就不能确定半英寸的电机是否足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Barry,

    您的ERM选择应基于您尝试移动的重量和尺寸限制。 DRV2605/DRV2625系列2625系列可在5.5V时驱动高达~1.2A。 我们的执行 器页面上列出了许多ERM/LRA供应商。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    执行器链接损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    也许是这一个?:
    www.ti.com/.../haptic-driver-actuators.page motors执行器页面&tisearch=Search-EN-Everything#供应商
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Barry,

    是的,这是页面。 抱歉,链接已断开。 我现在修好了。