This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在查找单相无刷(BLDC)电机的驱动器

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8701, TMP814, TMP815
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/567285/looking-for-driver-for-a-single-phase-brushless-bldc-motor

主题中讨论的其他部件:DRV8701TMP814TMP815

大家好,

我是一名设计工程师,刚刚开始一个新项目。 我做了一些研究,我尝试做的似乎是很有可能的,但可能不是最常见的。  

我正在研究用类似规格的无刷设计替换现有的拉丝电机/控制器。 唯一棘手的问题是,电机具有奇怪的外形,不允许电机线圈绕过转子。 因此,电机将类似于下图。 我看到过这种电动机称为单相交流电动机,我也看到过一些电动机称为单相无刷电动机。 我知道这些电机可能难以启动或改变方向。 但是,对于此项目,我不需要电机双向运行,只需始终沿相同方向运行。 考虑风扇类型的应用。

我目前正在构建原型,但正在研究控制器。 我需要设置电机的速度并具有断裂功能。  

电动机规格为:

12伏电源

30-35安培

1200 - 1500 rpm

扭矩约为2 Nm。

我在TI网站上找到了这篇很好的参考文章- 使用刷式电机驱动器参考设计驱动单相无刷直流(BLDC)

似乎向我表明这不是一个傻瓜。 我当时在想找一个评估板,然后给它一个机会。 但我想我会在这里发布,看看是否有人会建议更好的选择。  

欢迎提出任何意见或建议。

Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Josh:

    DRV8701栅极驱动器非常适合此应用程序,我建议遵循您发布的参考设计建议。 此栅极驱动器最适合您要在马达中驱动的电流级别。

    如果您对参考设计有任何具体问题,我们可以在此处帮助您解答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Phil。 我订购了DRV8701的评估板,将通过参考文档进行操作。 如果我有任何疑问,我会告知您。  

    再次感谢,

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Josh:

    我的一位团队成员最近向我提出了TMP814和TMP815设备,这些设备旨在用于与您上述操作类似的应用。 TMP814的最大栅极驱动电流为50 mA,而DRV8701的最大栅极驱动电流为150 mA (汇电流)。

    这可能会导致终端应用中的转换速率问题,具体取决于您选择的MOSFET,但TMP814和TMP815的器件功能可能更适合您尝试实现的功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phil,

    感谢您提供更多信息。 我也会检查这两个部分。 您是否携带用于TMP814或TMP815的评估板? 我刚刚拿到了DRV8701评估板,并将立即订购其他评估板进行测试。

    谢谢!
    Josh