请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:DRV8701, TMP814, TMP815大家好,
我是一名设计工程师,刚刚开始一个新项目。 我做了一些研究,我尝试做的似乎是很有可能的,但可能不是最常见的。
我正在研究用类似规格的无刷设计替换现有的拉丝电机/控制器。 唯一棘手的问题是,电机具有奇怪的外形,不允许电机线圈绕过转子。 因此,电机将类似于下图。 我看到过这种电动机称为单相交流电动机,我也看到过一些电动机称为单相无刷电动机。 我知道这些电机可能难以启动或改变方向。 但是,对于此项目,我不需要电机双向运行,只需始终沿相同方向运行。 考虑风扇类型的应用。
我目前正在构建原型,但正在研究控制器。 我需要设置电机的速度并具有断裂功能。
电动机规格为:
12伏电源
30-35安培
1200 - 1500 rpm
扭矩约为2 Nm。
我在TI网站上找到了这篇很好的参考文章- 使用刷式电机驱动器参考设计驱动单相无刷直流(BLDC)
似乎向我表明这不是一个傻瓜。 我当时在想找一个评估板,然后给它一个机会。 但我想我会在这里发布,看看是否有人会建议更好的选择。
欢迎提出任何意见或建议。
Josh