请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8601 大家好,
我的客户对DRV8601设置有疑问。
如果EN为ON,IN1输入PWM Ferq 3KHz占空比25 % 或,75 % 或,25 % (5周期)或75 % (5周期)
振动幅度相同(100 %)。
如果我们需要25 % 或75 % 振动振幅,如何更改输入PWM?
谢谢。
此致,
Prescott
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.