This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8601:DRV8601问题

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8601
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/569174/drv8601-drv8601-question

部件号:DRV8601

大家好,

我的客户对DRV8601设置有疑问。

 如果EN为ON,IN1输入PWM Ferq 3KHz占空比25 % 或,75 % 或,25 % (5周期)或75 % (5周期)

振动幅度相同(100 %)。

如果我们需要25 % 或75 % 振动振幅,如何更改输入PWM?

谢谢。

此致,

Prescott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Prescott,

    我认为这是在推动ERM。 电机将根据PWM信号在不同方向振动(质量将旋转),零交叉点为50 % 占空比。 因此,25 % 和75 % 占空比将在相反方向驱动相同的振动强度。 对于25 % 和75 % 强度,请尝试在~12.5 % 和~37.5 % 占空比下驱动PWM。