This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8870:关于DRV8870的Isen引脚的问题

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8870

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/569276/drv8870-question-about-isen-pin-of-drv8870

部件号:DRV8870

请告诉我下面有关DRV8870的Isen引脚的两点。

①I认为Rsense的功耗可以在下面计算,它是否正确?

  PD_Rsense = ItTrip^2×参考电压

②Datasheet第3页描述的是"可接受±1 V的瞬变,时间小于25 ns "。

以下哪项是正确的?

⇒情况-1)如果超过1V额定值,则±1V/25ns瞬态正常  

案例2) Isen不能超过1V,瞬态应小于±1V/25ns

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satoshi - San,

    ①I认为Rsense的功耗可以在下面计算,它是否正确?

    PD_Rsense = ItTrip^2×参考电压

    我想您的意思是PD_Rsense = ItTrip^2×Rsense。 功率消耗应小于此值,因为RMS电流通常小于ITRIP。

    ②Datasheet第3页描述的是"可接受±1 V的瞬变,时间小于25 ns "。

    以下哪项是正确的?

    ⇒情况-1)如果超过1V额定值,则±1V/25ns瞬态正常

    案例2) Isen不能超过1V,瞬态应小于±1V/25ns

    案例2正确。