请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8870 请告诉我下面有关DRV8870的Isen引脚的两点。
①I认为Rsense的功耗可以在下面计算,它是否正确?
PD_Rsense = ItTrip^2×参考电压
②Datasheet第3页描述的是"可接受±1 V的瞬变,时间小于25 ns "。
以下哪项是正确的?
⇒情况-1)如果超过1V额定值,则±1V/25ns瞬态正常
案例2) Isen不能超过1V,瞬态应小于±1V/25ns
此致,
Satoshi