This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8837:H-Bridge速度

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8412
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/569087/drv8837-h-bridge-speed

部件号:DRV8837
主题中讨论的其他部件:DRV8412

伙计们,这是一个通用的问题,我可以发誓在TI参数搜索中进行这一更改,但不管怎样,是否有办法按工作频率过滤H桥驱动器或控制器?  具体来说,我正在寻找可以大于500kHz的产品;如果我必须打开每一个数据表并进行查看,则需要筛选许多部件。  如果在TI.com上无法做到这一点,您能否至少让我找到最快的部件,以便我有一些地方可以开始?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高雷达,

    可用的最快设备是DRV8412。 它设计用于将输入到输出之间的传播延迟降至最低。

    我可以询问申请吗?