请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8837 主题中讨论的其他部件:DRV8412
伙计们,这是一个通用的问题,我可以发誓在TI参数搜索中进行这一更改,但不管怎样,是否有办法按工作频率过滤H桥驱动器或控制器? 具体来说,我正在寻找可以大于500kHz的产品;如果我必须打开每一个数据表并进行查看,则需要筛选许多部件。 如果在TI.com上无法做到这一点,您能否至少让我找到最快的部件,以便我有一些地方可以开始?