请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8870 主题中讨论的其他部件: DRV8872
大家好,我使用DRV8870和数据表中的原理图构建了一个测试板。 我使用了一个.1uf陶瓷帽和一个47uf电解质作为散装帽。 我正在使用我的Arduino来控制输入,并使用3.3V来为主板供电,我的VM具有35V电压。
我似乎无法让我的董事会正常工作。 当我给输入供电时,输出1得到输出35V,但输出2没有得到任何输出。
有什么建议?
谢谢