This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8870:DRV8870测试电路不工作

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8870, DRV8872
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/568339/drv8870-drv8870-test-circuit-not-working

部件号:DRV8870
主题中讨论的其他部件: DRV8872

大家好,我使用DRV8870和数据表中的原理图构建了一个测试板。 我使用了一个.1uf陶瓷帽和一个47uf电解质作为散装帽。 我正在使用我的Arduino来控制输入,并使用3.3V来为主板供电,我的VM具有35V电压。

我似乎无法让我的董事会正常工作。 当我给输入供电时,输出1得到输出35V,但输出2没有得到任何输出。

有什么建议?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Greg,

    输入状态是什么?

    您是否测量了板上的输出2和DRV8872引脚上的输出2以及输出2和GND之间的导通性,以确认没有短路。
    您是否有第二块板要测试?

    由于输出1上的电压为35V,这意味着设备已通电并处于操作模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我做了我一开始应该做的事, 我看了评估板原理图,发现电路没有47uF散装盖,就像数据表中的测试电路一样,所以我从测试板上取下了,8870现在工作正常。