请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8313EVM 主题中讨论的其他部件: DRV8313, MSP430WARE
工具/软件:Code Composer Studio
我正在尝试使用BLDC电机控制器,DRV8313在外形,安装和功能方面都符合要求。 我购买了DRV8313EVM,并成功安装,运行和操作TI提供的GUI电机。 现在,我准备对TI提供的固件进行更改,以试验各种换向方案,更快的速度等。 问题是,我想使用提供的固件,只是修改现有代码,但找不到8313_Library.lib的源代码。 我假设此库文件是电机特定固件所在的位置?? 有人能帮你吗?
仅供参考,我正在使用CCS 7.0 v.0 (从TI网站下载)。 我已经下载了MSP430Ware,但这还没有帮助。 我可以使用CCS调试器运行控制器和电机,并使用DRV8313EVM上的板载电位计控制电机速度。 我想以比现有固件允许的更快的速度运行电机。