请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV1.1873万EVM 我正在尝试使用此板来驱动无刷3相直流电机。 我正在为主板提供~12V的电源输入,并且电源LED指示灯亮起。 我正在行驶的电机将脉冲3次,然后暂停,然后再脉冲3次。 这种脉冲模式会无限重复。 有什么想法,为什么我似乎不能让电机持续驱动?
电源:
https://www.amazon.com/T-Power-12V-1-5A-Power-Adapter/dp/B009ZZFMSQ
电机:
https://www.precisionmicrodrives.com/product/912-101-12 mm 无刷振动电机15 mm 型