This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.1873万EVM:BLDC电机赢得#39;未运行-脉冲3次并停止

Guru**** 2378640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/567762/drv11873evm-bldc-motor-won-t-run---pulses-3-times-and-stops

部件号:DRV1.1873万EVM

我正在尝试使用此板来驱动无刷3相直流电机。 我正在为主板提供~12V的电源输入,并且电源LED指示灯亮起。 我正在行驶的电机将脉冲3次,然后暂停,然后再脉冲3次。 这种脉冲模式会无限重复。 有什么想法,为什么我似乎不能让电机持续驱动?

 电源:

https://www.amazon.com/T-Power-12V-1-5A-Power-Adapter/dp/B009ZZFMSQ

 电机:

https://www.precisionmicrodrives.com/product/912-101-12 mm 无刷振动电机15 mm 型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cody:

    我们的专家已收到通知,应尽快答复。

    您是否创建了人工中心水龙头(公共连接)?
    电动机的额定电压为5V。 您如何将电流限制在12伏?