您好,TI团队:
我正在尝试使用TI DRV8305NPHPR 3相电机驱动器开发电机驱动器。 此外,我还使用TI Hercules微控制器通过SPI命令它并对其寄存器进行编程。 目前我没有连接电机,但是我收到了一个由低nFAULT引脚指示的故障(我通过10k电阻将其拉至3.3V)。 请参见下面的示意图。
我能够确认EN_GATE和INHB为3.3V。
我采取的下一个逻辑步骤是尝试通过SPI读取故障寄存器。
WARNING_Watchdog重置(Adddress = 0x1)->响应0x0000
OV_VDS (地址=0x2)->响应0xFFFF
IC_Fault (地址=0x3)->响应0xFFFF
VGS_Fault (Address=0x4)->响应0xFFFF
这个问题在我拥有的所有主板中都很常见。 因此,它必须是硬件或软件初始化问题。 您是否对导致此问题的原因有任何建议?