大家好,我有DRV 8301,其电路设计与 数据表参考设计中提供的电路相同。
我没有将22 uh电感器连接到电路,因为它导致微控制器出现高电流问题,因为微控制器的%v连接到电感器的Vcc端。
除电感器被移除外,电路的其余部分相同。 我对DRV8301的所有6个引脚应用了PWM,然后我观察到任何GH_X和GL_X处的PWM输出都不工作。 在调试过程中,我发现GVDD引脚始终具有0V。 nFault针脚低,OCTW高。
PWRGD为低,nFault引脚为低,OCTW为高。 这表示由于GVDD低位状态指示的电压过低而导致停机。 此外,没有MOSFET相关电路连接至DRV8301。
为什么GVDD始终处于低位? 我刚刚将2.2uF连接到GVDD接地。 此外,IC可快速加热至100 C。我不明白为什么会发生这种情况,有什么想法!!