This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8302:需要使用100V系统

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8302, LM5107
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/565952/drv8302-need-to-use-a-100v-system

部件号:DRV8302
在“线程: LM5107”中讨论的其他部件

Drv8302的电压限制为60V,因为有一种变体可以提供更高的电压

IAM试图修改60V设计,通过更换MOSFET来实现更高的电压。但8302是一个问题。  

我可以使用切换台将100V降低到24,但进入drv8302的感应电压仍然是个问题。我可以使用电阻分压器将感应电压降低到24V吗?

至内部切换台的24V VIN如何。

是否有更好的drv802与say外接电源的变体 可能是最佳解决方案

vedder.se/.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rafe,

    DRV8302不能在100V的电压下工作。 系统将看到的最大电压是多少?

    如果您需要100V的操作,则应查看其它设备,如LM5107。 LM5107在100V电压下为边际电压,但适合讨论。