请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8302 在“线程: LM5107”中讨论的其他部件
Drv8302的电压限制为60V,因为有一种变体可以提供更高的电压
IAM试图修改60V设计,通过更换MOSFET来实现更高的电压。但8302是一个问题。
我可以使用切换台将100V降低到24,但进入drv8302的感应电压仍然是个问题。我可以使用电阻分压器将感应电压降低到24V吗?
至内部切换台的24V VIN如何。
是否有更好的drv802与say外接电源的变体 可能是最佳解决方案