This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV591:DRV591应用程序

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV591
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/564805/drv591-drv591-application

部件号:DRV591

大家好,

我的客户华为使用DRV591驱动TEC,当温度为-40C时,输出电流将达到3A。 他们想知道:

1.在我们的数据表中,最大输出电流为3A (典型值),最小值和最大值是多少? 考虑到老化和可靠性,客户需要预留多少利润?

2.华为的申请是否有问题? 如果输出电流高于3A,对我们的零件有什么影响?

此致,

南方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好南方

    我们的专家已收到通知,应尽快答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,南方,

    我们通常只指定典型的最大输出电流。 数据表的图13描述了设备在不同额定温度下可驱动的最大输出电流。

    此部件具有过电流检测功能,可在检测到事件时将输出置于高阻抗,从而保护设备免受高电流损坏。 如果输出电流达到4A,将触发过流保护。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师