This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:DRV8305的en_gate

Guru**** 2368800 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/576243/drv8305-en_gate-of-drv8305

部件号:DRV8305

亲爱的,大家好

客户正在使用DRV8305进行测试。
每个PWM信号均关闭。 (低输入至INHx和INLx引脚)
当EN_GATE引脚为高电压时,GH_A和SH_A变为高电压。
当EN_GATE引脚为低电平时,GH_A和SH_A均为0V。

我们还使用BOOSTXL-DRV 8305 EVM进行了测试,并获得了类似的结果。

电压值为1/10。 (显示:1 V -> 10 V)

请告诉我原因。

谢谢,Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Masami M.,

    INLx和INHx信号的设置是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    你好,Rick-san,

    我们为所有INLx和INHx输入0V。

    您好,Masami M.,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Masami M.,

    感谢您提供信息。

    • 执行此测试时,PVDD的值是多少?  
    • 每个SHX引脚上是否有负载?
    • 故障针脚的状态是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Phil-San,

    感谢您的支持。

    描述我们测量的值。

    >执行此测试时,PVDD的值是多少?  

    -> PVDD的值约为25V。

    >每个SHX引脚上是否有负载?

    ->所有SHX引脚都具有与SHA相同的波形。

    >故障针脚的状态是什么?

    ->故障引脚处于"高"水平。

    谢谢,Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michino-San,

    感谢您提供信息。

    • 如果将无刷直流电机连接到BoosterPack的输出端,当EN_gate为高电压时,每个SHX引脚上的电压是否保持低电压?  
    • GHZ引脚被拉至VM,但这不足以打开高端MOSFET。  如果您打开其中一个低侧安全门(GLX),相应的GHZ信号是否会变低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    嗨,Phil-San,

    感谢您的支持。

    我有一段时间不能检查,因为我将在下周三之前旅行。
    请稍候。

    >GHx引脚被拉至虚拟机,

    有人指出,GHZ被提取到虚拟机中。
    此虚拟机是否在数据表P16中引用VCPH?

    谢谢,Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Phil-San,

    感谢您的支持。

    >如果将无刷直流电机连接到BoosterPack的输出端,当EN_gate为高电压时,每个SHX引脚上的电压是否保持低电压?
    >如果您打开其中一个低侧安全门(GLX),相应的GHZ信号是否会变低?

    我们将发布观察到的波形。

    对于直流电机已连接/未连接,SHX的电压几乎相同。
    当INL_A设置为高且GL_A打开时,GH_A和SH_A输出为低电平。

    谢谢,Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Masami,

    您是否解决了这个问题? 我在使用DRV8305时遇到相同的问题。 当主板通电重置时,DRV8305的GHZ输出较高。 这是不正确的(应该是低的)。

    谢谢!

    兰科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    你好,兰克山

    此问题得到了另一个支持,并得到了解决。
    Gate_EN开启时,泄漏电流从闸极驱动电路流向SHX。
    由于SHX的电压升高,GHZ升高。
    对策是在SHX中添加一个下拉电阻并调整其电阻值。

    谢谢,Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Masami,

    非常感谢您的信息!  我明天就试一下。

    您使用的下拉电阻值是多少?  所有SHX引脚都有一个39k/22K电阻器,用于我的电路板上的SENSx (连接到MCU ADC)分压器,电阻值似乎太大(总计41.2Kohm)?

    Rgds,

    兰科  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,兰克山

    电阻器的设定值因SHX的电压而异。
    由于设备的漏电流值变化很大,因此无法设置准确的电压。
    但是,当PVDD具有足够高的电压时,当下拉电阻值为41.2 千欧时,约8V将成为中心电压。
    请设置此比率下所需电压的下拉电阻值。
    此外,如果Gate_EN关闭,SHX将为0伏。

    谢谢,Masami M.